08.06.2012 10:37 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Peter1974, In dem folgenden FAQ findest du Informationen wie ein Bediengerät inein Netzwerk integriert wird. Wie kann ein HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden? Tweety |
13.08.2012 09:43 | |
Beigetreten: 13.08.2012 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Guten Morgen, gleich mal eine Frage hinterher: (Den verlinkten Artikel habe ich gelesen) Kann WinCE5.0 (bzw das Panel an sich) mit einer "Kerberos" Domänenanmeldung umgehen? Wenn nicht, kann man das Panel Patchen/Updaten, damit man es erfolgreich in eine solche Domänenumgebung einbinden kann? Gruß Manuel PS: Wenn mehr infos von nöten sind, dann bitte nachfragen. Zudem weiß ich nicht, ob der Begriff "Kerberos" vollständig das Anmeldeverfahren bezeichnet. :Aktuelle Infos / Ergänzungen: Server, auf dem der Domaincontroler läuft ist: Windows Server 2008 R2 Laut meinen Infos soll es an der 128bit Verschlüsselung der Token liegen, da WinCE 5.0 _angeblich_ nur 56bit Token unterstüzt. Dagen spricht allerdings dieser Linkhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms925716in dem weiter unten wohl alle verfügbaren Verschlüsselungen aufgelistet sind. Darunter auch ziemlich viele 56/128 Einträge vorhanden sind. Problem ist, dass ich nicht mal schnell an der Registry Spielen kann, da die Maschine schon Produziert. Gibt es denn jemanden, der ein WinCE 5.0 MP277 Panel erfolgreich in eine Win2k8 Domäne eingebunden hat?
|
Zuletzt bearbeitet von: Fr33man am: 13.08.2012 21:09Zuletzt bearbeitet von: Fr33man am: 13.08.2012 21:07 |
|
14.08.2012 10:24 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Fr33man, Auf dem Panel ist nur ein angepasstes WinCE 5.0, also keine Vollversion von WinCE 5.0. Für Informationen, welche Software du auf dem Panel installieren kannst, solltest dudich an den Customer Support wenden. --->Customer Support Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.08.2012 12:47 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Fr33man, Hier macht sicher ein PC mit WinCC flexible Runtime mehr Sinn. Wie können Variablen mit WinCC flexible in einer SQL-Datenbank archiviert und daraus ausgelesen werden? Oder bei größererDatenmengen dieWinCC V7.0Runtime. WinCC Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.08.2012 10:20 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Fr33man, Es kommt auf die Datenmenge an. Die Datenmenge findest duunter denSystemgrenzen fürs MP277. Wenn du innerhalb dieser Grenzen bist, kannst du deine Daten auch in ein CSV File über Netzwerk auf einen PC archvieren. Hierfür muß du einen Ordner auf dem PC freigeben, diesist im folgenden Link beschrieben. Wie kann ein HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden? Bei größeren Daten kann dieser Link noch interessant sein. Wie kann mit WinCC flexible eine Langzeitarchivierung durchgeführt werden? Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf