Industry Online Support
Technical Forum
27.08.2012 10:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal die Endversion! Bei Not-aus ein gehen alle Lampen aus und die Steuerung geht in Hand. Die Uhren laufen ja eh weiter. Wird der Notaus wieder ausgeschltet, geht die Steuerung für alle Lampenwieder zurück in Autom. und die Lampen nehmen den Schaltzustand an der von den Uhren vorgegeben wird. DateianhangSchildkröte mit Zeiten mit NOT.zip (78 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.08.2012 18:01 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Alles Perfekt ! Super lieb von dir |
Folgen Sie uns auf