Industry Online Support
Technical Forum
03.09.2012 12:46 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo Holzler, 1) Ja so ist es. Auch wenn die Verbindung einseitig ist, wird bei der 300er CPU eine Ressource verbraucht, d.h. wenn die CPU nur 14 Verbindungen kann dann ist hier leider Schluss. Siehe dazu auch hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42728286 2) Bei der Projektierung der S7 Verbindung wird ja eine Verbindungs ID vergeben. Wenn Du diese ID sowohl beim Put als auch beim Get verwendest, so brauchst Du hierfür auch nur eine Verbindung. Hier findest Du im Handbuch ab Seite 518: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36932465 |
Folgen Sie uns auf