Industry Online Support
Technical Forum
02.10.2012 16:10 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo, ich habe länger nichts mehr von mir hören lassen, da ich mit meinem Kabelsatzprüfgerät beschäftigt war. Es liegt auch bereits in den letzten Zügen, jedoch hänge ich nun seit fast 2 Wochen an einem Problem, dass ich einfach nicht gelöst bekomme. Vorab, gebaut ist das Ganze bereits daher sind konstruktiv nicht mehr so große Änderungen möglich. Ich habe den Schaltplan, sowie das Programm mal Auschnittweise angehangen. Das Ganze sollte auch wie gedacht funktionieren, jedoch sticht sicher jedem gleich ins Auge, das immer 2 potentielle Fehler unbetrachtet bleiben. Dies habe ich dadurch gelöst, das dies immer die unwahrscheinlichsten Fehlverdrahtungen sind, jedoch stellt mich diese Lösung noch nicht zufrieden. Ich möchte ja wie bereits früher erwähnt den Fehlerort punktgenau angeben und dies fällt in diesen 2 Fällen, dann immer aus. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich es gestalten kann, das erkannt wird ob es sich um eine Rückmeldung eines Ausganges oder um eine direkte Eingangsbelegung handelt? Hatte schon was mit Kondensatoren zur Signalspeicherung im Sinn, aber wie gesagt, so ganz möchte es im Kopf nicht passen. DateianhangFoumSIE.pdf (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf