20.09.2012 21:33 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Pinotage, anbei den LINK zum FBR.pdf Handbuch. Eigentlich will ich nur ein paar PLC Adressen auslesen, z.B. den Stückzähler, und die Werte für den Maschinenzustand. Ich dachte als Dienst ist die Anwendung eben immer aktiv, aber ich kann auch dafür sorgen dass die EXE nicht versehentlich beendet wird. SB ITSam77 |
Folgen Sie uns auf