Industry Online Support
Technical Forum
03.11.2012 20:26 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich möchte an einem Analogausgang jede Sek. einen neuen Zufallswert zwischen 1 und 4V ausgeben. Wer hat eine Idee wie ich das machen könnnte? |
04.11.2012 10:39 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ich habe versucht eine programm zu machen. Die simulationsmode ist zu langsam, versuch es ins eine echte LOGO! DateianhangRandom.zip (53 Downloads) |
04.11.2012 13:19 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke, ich schaue mir das heute abend an. P. |
05.11.2012 20:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier mal ein Beispiel von mir dazu. DateianhangAnalogzufall.zip (55 Downloads) |
05.11.2012 20:47 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich habs mir gleich angeschaut - sieht sehr interessant aus. Jetzt versuche ich es zu verstehen. Danke. |
05.11.2012 20:51 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Bin erst jetzt dazu gekommen deinen Vorschlag anzusehen - sieht ebenfalls sehr interessant aus. Vielen Dank. |
Folgen Sie uns auf