Industry Online Support
Technical Forum
20.10.2012 17:48 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Gemeinschaft, Ich bin eine Azubi im 4ten Lehrjahr muss zur Zeit meine Abschlussprüfung programmieren. Jetzt habe ich für meinen Computer die Step7 V5.5 aktuellstes Service pack drauf mit allen KEYs auch für PLCSIM. Mein Problem ist das ich PLCSIM 5.4 erstmal nur auf 32bit installieren kann, aber das Update für 64bit ist. Die Voraussetzung um das Update zu installieren ist das ich die 32bit Version installiert habe. Gibtes da irgend ein Trick oder so wie ich das Umgehen kann? Danke für Antworten Liebe Grüße, Lars |
Folgen Sie uns auf