Industry Online Support
Technical Forum
10.07.2012 15:31 | |
Beiträge: 72 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen Ich verwende WinCC V7.0 SP1 HF 2 und möchte über eine Variable in ein UserArchiv schreiben. Der Variablenwert wird in das UserArchiv geschrieben, aber ich erhalte von der Funktion "uaArchiveReadTagValues" immer den Error Code 110 (UA_ERROR_READ_FAILED). Ich habe es bereits mit Zahl oder Zeichenkette versucht, ich erhalte immer die selbe Fehlermeldung aber der schreib Vorgang funktioniert. Mein Skript habe ich angehängt. Ich sehe den Fehler nicht, vielleicht einer von euch Viele Grüsse Stander DateianhangSkript.zip (80 Downloads) |
13.12.2012 16:14 | |
Beigetreten: 22.01.2009 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (14) |
Hallo Stander, versuch mal mit uaArchiveReadTagValues(hArchive, NULL, 0, -1); Grüße, Fess |
Folgen Sie uns auf