14.12.2012 01:28 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 24.06.2024 Beiträge: 3008 Bewertung:
|
Hallo Benja_ da hast Du schon recht, der Profinet Standard sieht in der Tat die"Shared Input" Funktionalitaet vor. Ich lehn mich denn aber mal aus dem Fenster und behaupte das Siemensdiese Funktion leider (noch) nicht unterstuetzten und daher kannstDu es z.Zt. auch nicht mit Step 7 projektieren (sollte ich mich hier zu weit aus dem Fenster lehnen und jemand mehr info dazu hat, dann korrigiert mich bitte). Als "Ausweg" faellt mir dazu nur das folgende ein: 1.) I/O Device Eingaenge in einen I/O Controller einlesen,diesen dann as "I-Device" von dem anderen I/O Controller projektieren und darueber die I/O Device Eingaenge dem anderen I/O Controller zukommen lasse (ich weiss das dies eine "haessliche" Loesung ist und irgengwie von hinten durch die Brust ins Auge). 2.) Schmeiss Profinet raus und benutze Profibus, der kann "Shared Inputs" schon seit langem (siehe z.B. Lesen der Eingangsdaten eines von einem anderen DP-Master projektierten DP-Slave). Vielleicht haben andere ja mehr Ideen dazu, ansonsten wuerde eine Support Anfrage bei Siemens auch nicht schaden (und lass uns bitte derenAntwort wissen). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf