02.01.2013 12:58 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo zarmi, erst mal wünsch ich ein gutes neues Jahr. Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem CP5613 und CP5711 sind zum einen die Schnittstellen und zum anderen macht beim CP5512 und CP5711 mehr der Treiber, der Geräte. Grundsätzlich lässt sich ein CP5512 ohne Probleme durch einen CP5711 ersetzen, dies ist auch auf folgendem Link zu finden. http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-communication/de/profibus/systemanschluesse-pg-pc/cp5711 Genaue Funktionsunterschiede findest du in den Handbüchern, aber auf dem ersten Blick gibt es da keine großen Unterschiede. CP5613: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23556294 CP5711: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61630096 Wenn du den CP5613 als projektierten CP verwendest und möchtest diesen mit dem CP5711 tauschen, dann musst du meines Wissens die Projektierung ändern. Gruß Rated X |
Folgen Sie uns auf