08.01.2013 17:15 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 1921 Bewertung: (136) |
Hallo, der Parameter S_NO zeigt jeweils den aktiven Schritt unabhängig von der Kette an. Ansonsten müssen Sie ihr Programm filtern. Sind mehrere Schritte aktiv, so bestimmt das System welcher Schritt in S_NO angezeigt wird. Zusätzlich wird der OUT Parameter S_MORE=1 gesetzt. Als Alternative gibt es noch einen Beitrag im Netz: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1668619 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf