19.01.2007 13:49 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, Du könntest Bildbausteine /Faceplates verwenden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18656980(kap 3) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21659040 nemo |
29.01.2007 10:12 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Vielen Dank! Das ist genau das, was ich gesucht habe! Im Prinzip genau das Gleiche wie die MsgBox-Funktion. Gruß, ChKo |
28.01.2013 15:26 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja, das würde mich auch mal interessieren auf welchen Panels das WSHShell.Popup funktioniert |
Folgen Sie uns auf