27.03.2013 21:04 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Jo Moin, wenn das mal kein Zufall ist... wenn ich die Siemens Leute bei der letzten 5-7 Veranstaltung richtig verstanden habe, soll vermutlich eine ähnlich gelagerte Funktionalität ab WinCC 7.2 unterstützt werden. Allerdings ist dafür auch ein kapazitiver Touchscreen notwendig! Darüber hinaus kann ich auch noch nicht sagen, wie das in Bezug auf die 2 Hand Bedienung realisiert ist. Anm.: in dem pdf - file ist nur die Rede, dass man einen gezoomten Bereich verschieben kann. Ich muss gestehen ich habe diese Features in echt auch noch nicht ausprobieren können. Daher kann ich auch nur spekulieren... Interessant dabei ist, dass bereits unter Windows 7 eine Steuerung über sogenannte Gesten möglich ist (also auf Betriebssystem Seite - ob eine jeweilige Anwendung davon Gebrauch macht, ist eine andere Sache...) Dateianhang04WinCC_V7_2_News5bis7Jan13.pdf (53 Downloads) |
VG / regards vanDyk |
|
29.03.2013 19:21 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Moin, nich schön, aber selten... BASTELLÖSUNG - musst du noch in ein leeres Projekt einfügen... (die linke obere Ecke des orangenen Vierecks durch (Ge)Drück(t)en der linken Maustaste verschieben das Bildfenster mit den Tanks folgt... wenn auch etwas hakelig) Viel Spaß mit den Ostereierfarbenlagertanks DateianhangGraCS.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 29.03.2013 19:41VG / regards vanDyk |
|
04.04.2013 15:22 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, habt mir sehr geholfen! |
Folgen Sie uns auf