Industry Online Support
Technical Forum
27.03.2013 08:21 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 10.06.2016 08:21:37~(‾▿‾)~ |
|
27.03.2013 08:43 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, im Grunde dachte ich, ich lass den Adapter so wie er standardmäßig ausgeliefert wurde. Dadurch das es ja nun nicht funktioniert hat habe ich etwas rumprobiert mit den Mehrfachnummern, der Amtskennziffer usw.. Ja der Adapter soll Automatisch eingehende Anrufe annehmen, mein Modem am PG steht beim Wählverfahren auf TON habe auch schon Impuls ausprobiert und die Wartefunktion beim wählen ist aktiviert, war aber auch schon deaktiviert. DateianhangTS II ISDN.zip (50 Downloads) |
27.03.2013 09:11 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 10.06.2016 08:21:47~(‾▿‾)~ |
|
27.03.2013 09:46 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
oder liegt es wirklich daran, das ich versuche mit meinem UMTS Stick von Mobilcom eine Verbindung herzustellen und nicht am selben Netz sprich ISDN hänge? |
27.03.2013 10:44 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 10.06.2016 08:21:57~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf