26.04.2013 08:12 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Hallo patboy, du hast schon den richtigen Weg gewählt indem du den Vorschlagsbutton am Beitrag in deinem ersten Thema benutzt hast. Wir Moderatoren reagieren so bald es geht darauf und verschieben dann die Themen. Dies ist mit dem zuerst veröffentlichten Thema nun auch geschehen. MP 177 PB Verbindung zur SPS wird nicht aufgebaut. Da dein zweites geöffnetes Thema ja nun doppelt ist, schliesse ich es nun mit der Bitte im "alten" Thema weiter zu diskutieren. Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf