27.05.2013 22:25 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hab es mit der einfachen HTML seite heute leider nicht geschafft - aber im Anhang mal meine .html seite. Sind wohl noch keine Variablen Send Befehle hinterlegt - damit muss ich mich erst noch was auseinandersetzen. Sollte aber ja eigentlich mit dem Übertragen trotzdem funktionieren?? Das ganze soll dazu dienen mein Terrarium hier zu hause zu steuern, etc. Die Lampe links wird über einen Analogausgang über einen Wechselstromsteller gedimmt. (Soll einen Sonnenauf- /untergang simulieren) und die anderen beiden Lampen sollen direkt an bzw. aus gehen. Wenn ich nur schon mal die Seite übertragen bekommen würde, wäre das schon mal super... Danke schon mal für die Hilfe. Dateianhangtimschi_Webserver.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: timschi92 am: 27.05.2013 22:26 |
|
Folgen Sie uns auf