29.05.2013 15:02 | |
Beigetreten: 30.07.2009 Letzter Bes: 29.09.2023 Beiträge: 24 Bewertung: (5) |
Hallo, PCS7 ist eigentlich für den Einsatz mit S7-400 gedacht. Die Bausteine und das Treiberkonzept sind auch dahingehend optimiert. Es gibt eine spezielle PCS7 Bibliothek für den Einsatz in der S7-300: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73133562 Ansonsten steht für die S7-300 nur die Standard CFC Lib zur Verfügung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.05.2013 12:29 | |
Beiträge: 836 Bewertung: (100)
|
Hi, sicher gibt es für die 300er auch Reglerbasuteine, du brauchst nur die entsprechende Lib. Die Visualisierung hinzubekommen sollte auch nicht das Problem sein. Du kansnt in WinCC ja Datenverknüpfungen in die Steuerung realsieren. Allerdings ist deine Arbeitsumgebung suboptimal ;-) Wie schon erwähnt ist PCS 7 auf 400er Steuerungen ausgelegt. Aber es gibt wie imemr Abhilfe. Schau dir doch mal dieses Applikationsbeispiel an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50708061 Das verwendet die erwähnte Industrial Libriary um nicht PCS 7 konforme HW trotzdem einzubinden. So könntest du deine Automatisierung in der 300er realsieren unddann mit dieser Lösung realtiv einfach visualisieren. Jetz musst du nur noch 300er kompatible Reglerbausteine suchen... (oder selber bauen:). |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.05.2013 12:52 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 1165 Bewertung: (280) |
Hallo, die Mehrfach erwähnte Industrie-Library wäre schon gut für Deinen Anwendungsfall, aber ich kann gut verstehen wenn sie Dir nichts nützt weil Du sie halt nicht beschaffen kannst. Du kannst dann nurmit Step7- und WinCC-Mitteln Dein Projekt realisieren. Du kannst dafür auch die PCS7-Entwicklungsumgebung nutzen, hast dann aber nicht wirklich ein PCS7-Projekt. Eine andere Alternative wäre dann noch selber Bausteine zu schreiben (z.B. mit SCL).Dabei musst Du nicht unbedingtz.B. einen Regler komplett neu schreiben. Du kannst in dem selbstgeschriebenen Baustein auch einen Regler für Step7 aufrufen. Dein selbsgeschriebener Baustein dient dann nur als "Hülle" um PCS7-Attribute zu vergeben die dann dafür sorgen das Du z.B. auch Bausteinsymbole generieren kannst (die Vorlagen für diese Bausteinsymbole müssen natürlich auch erstellt werden). Schau Dir mal diese Programmieranleitung an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24449702 Bevor jetzt andere User hier auf den APL-Styleguide verweisen: Ich habe den Fragesteller mit Absicht nicht darauf verwiesen weil das für einen PCS7-Neuling meiner Meinung nach ein bischen zu viel auf einmal wäre... Die von mir verlinkte Programieranleitung halte ich für einen guten Einstieg. Nur musst du halt daran denken dass das Beispiel zur Meldungsprojektierung in dieser Anleitung nicht für Dich anwendbar ist . Dort kannst Du dann nur die Step7-Meldungsprojektierung anwenden. Gruß.. |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf