21.06.2013 09:22 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (134) |
Hallo, IEC-Bausteine gibt es für die S7-1200/1500 und für die S7-300/400. Allerdings sind einige Bausteine zwischen den Produktfamilien unterschiedlich und somit nur für die S7-1200/1500 oder für die S7-300/400 projektierbar. Aber die IEC-Zähler sind hier gleich: CTU: Vorwärtszählen Das gilt aber nicht für die Timer. Für die S7-1200/1500 und für die S7-300/400 müssen unterschiedliche IEC-Zeiten eingesetzt werden. Einen Überblick, welche Timer Sie für welche Baugruppen einsetzen können, enthält der folgende FAQ (Link) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/63900229 Mich wundert nur, dass Sie von vornherein die nicht kompatiblen IEC-Bausteine projektieren konnten. Wenn Sie den Programmiereditor unter den jeweiligen Stationen S7-1200/1500 oder S7-300/400 öffnen, stehen Ihnen in der Palette Anweisungen auch die dafür zur Verfügung stehenden IEC-Bausteine zur Verfügung. Es sei denn, Sie haben später die Programmbausteine aus der S7-300 in die S7-1500 kopiert. Aber auch da hätten Sie, spätestens bei der Übersetzung eine Fehlermeldung erhalten müssen. Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf