Industry Online Support
Technical Forum
28.06.2007 01:12 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Aviadesign, Grundsätzlich kannst Du ein TP177 über dieselbe Schnittstelle an eine S7-200 anschliessen, wie Du es mit einer S7-300 machen würdest. Du musst nur im WinCC-flexible die entsprechenden Schnittstelleneinstellungen vornehmen! Wieviele TP177 Du an eine S7-200 anschliessen kannst findest Du in diesem FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14188898 Grundsätzlich kannst Du bei den beiden Panels auch ganz ähnliche Software einspielen. Du musst aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Geräte unterschiedliche Adressen am Bus besitzen, und nicht beide als Einziger Master am Bus fungieren. Kabelmässig empfehle ich ein 'normales' Profibuskabel, bzw. Stecker. Weiters musst Du natürlich im Softwarekonzept bedenken, dass die Befehle von mehreren Geräten kommen können, eventuell brauchst Du eine Bedienfreigabe oder Bedienhoheit? mfG... |
Folgen Sie uns auf