28.06.2013 13:44 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Wie programmire ich einen Schalter oder Wechselschalter.So dass ich über eine Funktionstaste schalten und wieder ausschalten kann. |
28.06.2013 21:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Simko, wenn du mit Schalter und Wechselschalter meinst, dass ein digitales Signal bzw. dessen Weiterleitung geschaltet oder im Wechsel auf eine Leitung a oder B auf- bzw. weitergeleitet werden soll, dann geht das wie folgt: a) Signalweiterleitung ein- bzw. ausschalten: Man verwendet, wie von Helmut_13 bereits angegeben, einen Block Stromstoßschalter um per Cursortaste, F-Taste oder externem Taster den "Schalter" speichernd EIN bzw. AUS schalten zu können. den Ausgang des Blocks Stromstoßrelais und das Signal legt man an die Eingänge eines Blocks UND. Der UND-Ausgang ist dann entweder mit dem "Eingangssignal" verbunden oder nicht. b) Wechselschalter: a) plus ein weiterer Block UND. an dieses zweite UND wird ebenfalls das Signal (eingang) gelegt und zusätzlichder Ausgang des Blocks Stromstoßrelais, jedoch mit invertiertem Pin (Doppelklick auf den Pin des UND). Nun wird das (Eingangs-)Signal entweder von dem einen oder dem Anderen UND über dessen jeweiligen Ausgangspin weitergeleitet, also im Wechsel des Tasters... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf