03.07.2013 10:59 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (326)
|
Die T-CPU unterstützt nur die PROFIdrive Telegramme. Im Listenhandbuch des SINAMICS S120 findet man den Aufbau vonPROFIdrive (? )Telegramme (zumindest die, die der S120 unterstützt) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68041075 Kap. 2.9 bzw. PDF-Seite 1841 Auf den ersten Blick entspricht die Konfiguration "Spped Control" (http://divapps.parker.com/divapps/eme/EME/Literature_List/Dokumentationen/C3I20I32T11%20eng.pdfKap 5.4.1.3, PDF-Seite 305) dem Telegramm 1. Versuch das mal, damit müsste eine Drehzahlachse parametrierbar sein. Du kannst auch versucheneinen Mircomaster mit Telegramm 1 zu konfigurieren, wenn Du Glück hast, wird die Geräte ID im Anlauf nicht überprüft. Ob die Geberinfo in der Konfiguration "Direct positioning" (http://divapps.parker.com/divapps/eme/EME/Literature_List/Dokumentationen/C3I20I32T11%20eng.pdfKap 5.4.1.3, PDF-Seite 307) dem entspricht, was die T-CPU braucht, kann ich nicht beurteilen. |
|
|
04.07.2013 14:49 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (326)
|
Hallo, ich habe mal die GSD installiert, und im HW Konfigein Telegramm mit 9 Worten ausgewählt. Dann habe ich in T-Konfig die Achse konfiguriert und PROFIdrive Telegramm 3 ausgewählt. Damit konnte ich die Technologie übersetzen. Wenn Du nun das Telegramm im Umrichter richtig ver- und ent-sorgen kannst, könnte es klappen. PS: Ich habe die CPU von Hand angelegt und konfiguriert und nicht den Wizzard "T-Station anlegen" verwendet. DateianhangC:\T-cpu_test.zip (146 Downloads) |
|
|
04.07.2013 16:58 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, dass werde ich mal probieren! Gruß Denny |
04.07.2013 22:31 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich hab mir dein Projekt mal angeschaut, es ist genau die Konfiguration wie ich sie mir vorgestellt habe. Nun habe ich versucht es in meinem Projekt so anzulegen. Ich hab aber immer noch das Problem, dass ich den Compax3 nicht als Antrieb zuordnen kann. Ich hab meine Datei mal angehangen, vielleicht könntest du mal schauen ob du meinen Fehler findest. Schon einmal vielen Dank! Gruß Denny DateianhangTechnolog_TEST.zip (124 Downloads) |
05.07.2013 12:09 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, ich habe die Einstellungen in der Expertenliste gefunden. So werde ich das mal probieren! Gruß Denny |
Folgen Sie uns auf