26.07.2013 11:16 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich bin ein wenig "irritiert" bezüglich dem, was für ein Panel du verwendest. Ein MP 177b kenne ich so nicht. Meinst Du ein "Mobile Panel" oder ein "TP/OP 177B"? Verwendest bzw. hast du in der SPS Hardwarekonfiguration das Panel als DP Slave konfiguriert -> verwendest du Profbus Direkttasten? Wenn dann das Panel dann nicht am "Bus" ist, weil es ausgeschalten ist, dann erkennt die SPS das als Fehler. Es gibt hier aber einen Fehler OB, den du in die Steuerung laden kannst. Die SPS zeigt dann über die LED einen Fehler an, aber Sie geht dann nicht in "Stop". (Ich meine es ist der OB85 oder OB86. Einfach in die Steuerung laden-sonst nichts). Ach ja. Das Panel zur Reparieren schicken. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22639376 Gruß |
Folgen Sie uns auf