09.08.2013 10:47 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Versuch mal das panel zu kalibrieren. Sie anhang. Grus, Marcjan DateianhangKalibrieren.pdf (124 Downloads) |
Problem solved? |
|
09.08.2013 12:18 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Dann hilft vieleicht nur Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden? Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
12.08.2013 14:13 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Verwendest du schon das SP2 zu V10.5? https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=de&netmode=intranet&term=v10.5&ID=39741113&ehbid=39741113 Tweety |
13.08.2013 11:15 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Es ist schon ungewöhnlich, dass nach OSUpdate mit "Werkseinstellungen zurücksetzen" das KTP 400 so kalibriert ist, dass du nicht ins Control Panel kommst. Du solltest dich mit dem Verhalten an den Customer Support wenden. Tweety |
Folgen Sie uns auf