25.04.2013 10:45 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Kann vielleicht das Problem auch sein, dass das MOP auf DB zugreifen will, die ich nicht mal in der CPU habe? |
26.04.2013 07:56 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe das Them nun in die Konferenz SIMATIC Panel verschoben. Falls ich wieder sowas auffällt (z.b. dass Themen in der "falschen" Konferenz sind, Themen doppelt veröffentlicht sind oder ähnliches) möchte ich euch bitten, dies uns mit Hilfe des Vorschlagsbuttons am Beitrag zu tun. Gruss O_Moderator |
30.04.2013 10:43 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Du musst dich für eine Baudrate entscheiden. Tweety |
Zuletzt bearbeitet von: Tweety am: 30.04.2013 10:43 |
|
Folgen Sie uns auf