16.08.2013 13:32 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo JoLiBi, habt Ihr bei der Migration alles beachtet was in diesem FAQ aufgeführt wird: Wie werden WinCC Projekte auf neue WinCC Versionen durchgehend von V4 bis V7 migriert? Ich vermute mal die Projekt-Funktion uaUtilityEnumRecords() hast Du entsprechend diesem FAQ: Wie kann ich den C-Code bei Skripten für den Zugriff auf User Archive reduzieren? eingesetzt, oder? Also ich denke mal, dass es funktionieren sollte, da dieser FAQ auch für die V7.0 versioniert ist.
|
Folgen Sie uns auf