Industry Online Support
Technical Forum
26.08.2013 17:36 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung:
|
Hi, die Funktion SSFK ist in den "alten" Systemen eine Option (H56, siehe Seite 2-12) Das Optionsbit dafür weiss ich nicht mehr - würde ich aber hier auch nicht posten wollen... Zur Erklärung der SSFK hier die Doku, Kapitel 10.3. In Kurzfassung: Man muss um den Referenzpunkt eine Tabelle konstruieren, die die Abweichung zum "richtigen" Wert der Achse nachbildet. Diese Kurve kann nur "treppenartig" nachgebildet werden, d.h. in jedem Kompensationspunkt springt der Kompensationswert um den im MD vorgegebenen Betrag. Die Tabelle legt fest, OB im jeweiligen Punkt kompensiert wird und WOHIN(plus/minus). Die Tabelle sollte um den RP aufgebaut werden, um ein Springen der Achse im RP zu vermeiden. Aufpassen muss man, wenn schon Tabellenwerte für andere Achsen belegt sind! Es gibt 1000 Kompensationspunkte, die sich alle Achsen teilen müssen. Aufpassen auch bei Rundachsen... Das Herangehen an die Übersetzungen bzw Istwertanpassung würde ich nicht verfolgen wollen. Die genaue Version der NC ist bei der hier vorliegenden Datenlage eher uninteressant, da die Funktion SSFK in allen Systemen (810/820/850/880) gleich ist (die 880 hat mehrere Komp-Tabellenbereiche) *************** Korrektur: Option |
Zuletzt bearbeitet von: CNC600 am: 26.08.2013 18:03hope that helps |
|
02.09.2013 09:30 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke! Das Problem ist mit SSFK gelöst worden. |
Folgen Sie uns auf