27.09.2013 15:38 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Du musst in den Pfad schauen, wohin du dein Projekt gespeichert hast. Den IM Ordner findest du in deinem Projekt. Tweety |
30.09.2013 13:36 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (41) |
Hallo Fink, denIM-Ordner gibt es nur bei den Projekten im TIA Portal. Unter Flexible kannst du im Projektordner alle Dateien außer *.hmi und *._log.LDF löschen. Beim Generieren werden diese dann wieder angelegt. Hast du schon in Flexible versucht unter Extra => Temporäre Dateien löschen versucht? Grüße Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
02.10.2013 13:02 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo Prof. Frink, es scheint, dass deine Systemmeldung 70026 in der Projektierung ihren Text "verlohren" hat. Dazu Extras -> Einstellungen -> Workbench -> Einstellungen für Projektfenster -> Alle Einträge anzeigen auswählen. Dann unter Meldungen -> Systemmeldungen öffnen zur Meldung 70026 gehen und Text eintragen (ggf. aus einem anderen Projekt kopieren). Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf