(0)| 09.10.2013 16:33 | |
|
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Hallo zusammen hat schon mal jemand einen automatischen Bildwechsel projektiert, dass wenn die Anmeldezeit eines Users abläuft automatisch wieder ins Startbild zurückgesprungen wird? Ich habe da was im FAQ gefunden aber werde einfach nicht schlau daraus. Wie kann ich das Skript anpassen das es funktioniert? Mit Openpicture() vielleicht? http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=19141675&caller=view und 2. Wie kann ich meine Uhr in WinCC synchronisieren mit einem Zeitserver. Gibt es da Möglichkeiten? Besten Dank für die Hilfe yudifudi |
| 10.10.2013 10:27 | |
|
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 16.12.2025 Beiträge: 120 Bewertung:
|
Moni yudifudi, zu 1) eigentlich müßtest Du doch nur statt "PWRTSilentLogin" ein "OpenPicture" einfügen, klappt das nicht? zu 2) wenn Du per NTP synchronisieren möchtest und nicht per Simatic-Verfahren, dann muss der NTP-Server in Windows ind er Systemsteuerung eingetragen werden und nicht im WinCC Grüße |
|
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
| 10.10.2013 19:42 | |
|
Beiträge: 799 Bewertung:
|
Moin, hier noch ein FAQ, der sich mit diesem Thema befasst... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61931975 |
Folgen Sie uns auf