17.10.2013 10:26 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (39) |
Hallo luap, ausprobiert habe ich es selbst noch nicht. Aber prinzipiell sollte es möglich sein, solange beide Geräte zusammen nicht zu viel Spannung benötigen. Hast du alle drei Geräte schon zur Hand zum Testen oder müsstest du sie erst besorgen/kaufen? Grüße, Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
17.10.2013 11:06 | |
Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
RFID-Stick und ein Barcodelesegerät hätte ich da. Mir fehlt nur das Panel und die Software um es zu testen. Gruß luap |
18.10.2013 10:18 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.02.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo luap, die Frage ist eigentlich sind die beiden Geräte Windows CE tauglich? Barcodescanner "simulieren" meist ja eine Tastatureingabe, aber wo sollen die Daten vom RFID Reader landen? Flex kommt da so erstmal nicht ran. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf