Industry Online Support
Technical Forum
12.11.2013 15:49 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo t_serek, das ist m.E. ein Systemverhalten. Variablen des Typ STRING haben immer 2 Byte Headerinformation. im 1. Byte steht die maximale Länge und im 2. Byte die aktuelle Länge. In Deinem Fall sollte sich der Wert des 2. Byte von 11 ("HELLOWORLD") auf 4 ("TEST") geändert haben. Im EA-Feld sollte es auch korrekt dargestellt werden. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
Folgen Sie uns auf