13.12.2013 14:29 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (43) |
Hey, hast freilich recht, war wohl im letzten Beitrag etwas verwirrt. Die T-CPU verhält sich mit dem CP identisch zu ner 'normalen' 300er. Entsprechend sollte auch deine Kommunikation eigtl. ohne Probleme in Betrieb genommen werden können. Du hast keine weiteren (oder nicht viele weitere) Verbindungen auf der CPU? Beide CPUs sind im RUN? Beim Laden hast du wirklich mal nen vollen Reset gemacht? Du erwähnst einmal den Lean CP? Verwendest du den CP 343-1 oder den CP343-1 Lean. Wenn letzteres, dann darfst du PUT und GET nur im Partner verwenden, weil der Lean CP nur die Serverfunktionalität für die S7-Verbindung beherrscht (Technische Daten<-- ist das deiner?). So, ich hoff diesmal hatte das Ganze mehr Hand und Fuß :) Viele Grüße, Fafner |
Zuletzt bearbeitet von: Fafner am: 13.12.2013 14:29Best Regards, |
|
Folgen Sie uns auf