Industry Online Support
Technical Forum
03.01.2014 10:15 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 22.03.2024 Beiträge: 227 Bewertung: (31) |
Hallo DLU, der FbDrive nutztTelegramm 1oder 20. Ich habe ein etwas älteres Dokument gefunden in dem das Steuerwort 1 und das Zustandswort 1 beschrieben ist. Schau mal in dieses Dokument unter Kapitel 6.4.3 Prozessdaten, vielleicht hilft es dir ja weiter. Schöne Grüße jumo |
30.01.2014 11:15 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (190)
|
Hallo zusammen, für denKanalbaustein "FbDrive" gibt es auch eine Projektierungsanleitung, die den Baustein ausführlicher beschreibt, inklusive Engineering-Anleitung und erweitertes APL-Template. Applikationsbeschreibung "Projektierung von Frequenzumrichtern mit dem APL-Kanalbaustein „FbDrive” in SIMATIC PCS 7" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64181993 Grüße |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf