14.02.2014 10:02 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 5909 Bewertung: (804)
|
Hallo, beim SINAMICS S120 kann man bei Verwendung der CU320-2 mehrere Achsen rechnen. Somit entfällt schon mal die Totzeit über einen Kommunikationsbus. Weitere Informationen findet man z.B. hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/72850279 Übrigens: Auch bei Verwendung von ACAC- Geräten kann man eine CU320-2 einsetzen (in Verbindung mit CUA31/CUA32 - Adaptern). |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf