Industry Online Support
Technical Forum
18.02.2014 15:26 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich habe leider nicht ganz verstanden was du da machst (CSV Datei auslesen und du hast ein anderes Bild.....?) Also im Ansatz her müßte es über "Variablen Multiplexen" gehen. Schau dir mal diesen FAQ an http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21807421 In der Tabelle, Abschnitt 3 hast du eine "Indexvariable". Das wäre der Wert, den du mit deiner Schaltfläche veränderst. Die Variablen auf den der "Index" zeigt, enthält dann die Informationen der "CSV Datei". Gruß |
18.02.2014 15:42 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ja, ist schwer zu erklären. Na ja, danke aber. Gruß |
Folgen Sie uns auf