26.02.2014 12:49 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, ja auf die Brücken solltest du beim Austausch auch schauen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist dass BASP vielleicht kommt weil die Spannung an den Klemmen 6/7 unter Limit fällt. Und da nützt dir der Austausch des Netzteils gar nichts. Deswegen auch die Frage nach Belegung und Brücken. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
26.02.2014 13:48 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ok danke wird Kontrolliert. Denke dann werd ich alleine klarkommen. Gruß Julian |
26.02.2014 14:27 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
na dann bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt... MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf