29.08.2013 11:58 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo, Als der Server (Windows 2000 SP4, Simatic WinCC V6.0 SP2+Hotfix 5)sich aufgaehengt hat und die Visu nicht mehr zu bedienen war, ist mir aufgefallen dass in dem Task Manager die Speichernutztung von dem Prozess CC Archive Manager fast 1GB betraegt. Die Archiveeinstellungen sind im Anhang. Bei zwei anderen aehnlichen Anlagen ist es auch so eingestellt und gibt's keine Probleme. Ich habe dann bei ausgeschalteter Runtime die Archive zurueckgesetzt und der ProzessCC Archive Manager nicht mehr zunimmt was frueher der Fall war. Was mir aber noch aufgefallen ist dass in dem Task Manager der Prozess CC WriteArchiveS drei mal vorhanden ist. Ist es korekt so dass der gleiche Prozess drei mal laeuft ?, koennte dass die Ursache sein ? Nach einem Reset_WinCC und einem Neustart ist immer in dem Task Manager drei mal vorhanden. Ich habe dann die zwei uebrigen Prozesse beendet und die Anlage scheint ohne Probleme zu laufen. Ich habe mir aus Nuegierigkeit eine andere Anlage angeschaut und dort in dem Task Manager (System Windows XP Professional SP3 Simatic WinCC V6.0SP4) laeuf der Prozess CCWriteArchiveServer.exe auch drei mal, dort habe ich aber keine Probleme gehabt, also scheint dass i.O sein. Wie ist es generell, koennen manche Prozesse von WinCC drei mal laufen oder ist dass ein Fehler ? Gruss Adam DateianhangEinstellungen.zip (52 Downloads) |
30.08.2013 15:55 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo vanDyk, Vielen Dank fuer Deine Hilfe, ich habe nich so vile TLG also bin ich Deinem Vorschlag gefolgt. Ich habe mir auch die Diagnosedateien angeschaut und dort steht etwas was das TagLogging betrifft, ich bin auch auf etwas gestossen was ich gern verstehen wuerde, z.B in einer der Diagnosedateien steht: "255,22.08.2013,08:09:23:109,1007001,4,,SANO_5,SCRIPT,ExecuteError in Action @39d9" bloss wie weiss ich um welche Aktion es sich handelt, keine der Aktionen heisst "@39d9" Gruss Adam
DateianhangDiagnosedateien.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Adam_S am: 30.08.2013 15:58 |
|
04.09.2013 16:16 | |
Beigetreten: 22.01.2009 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 81 Bewertung: (14) |
Hi Adam, zu deiner Frage: Wie ist es generell, koennen manche Prozesse von WinCC drei mal laufen oder ist dass ein Fehler ?
Genau bei dem CCWriteArchiveServer.exe sollen (müssen) alle 3 laufen, denn einer ist für TagLogging einer für AlarmLogging und einer für UserArchive zuständig seien sollten. So wurde es mir zumind. erklärt. bei der Einstellungen in TagLoggingArchiven und AlarmLoggingArchiven sollte man beachten, dass SQL Server Problemen bekommen kann, wenn man mehr als 700MB für einzelsegment einstellt. Es gibt sogar ein FAQ dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49946448 Schöne Grüße, Fess. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.03.2014 10:49 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, bei der Einstellungen in TagLoggingArchiven und AlarmLoggingArchiven sollte man beachten, dass SQL Server Problemen bekommen kann, wenn man mehr als 700MB für einzelsegment einstellt. Es gibt sogar ein FAQ dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49946448 zumindest diesen FAQ gab es. Jetzt nicht mehr, zumindest bei mir funktioniert nicht. Kann vielelicht mir jemand die Datei schicken. Gelten diese 700 MB für ein Einzelsegment und 200 Einzelsegmente für alle WinCC Versionen?, vor allem geht es mir um dieVrsion 7.2 Grüsse Paul |
11.03.2014 13:41 | |
Beiträge: 340 Bewertung: (6) |
hallo zusammen, ihr findet den FAQ unter folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34473263 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf