Industry Online Support
Technical Forum
02.09.2007 18:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Wie kann ich den aktuellen Wert eines Zählers in einem TD 200 anzeigen lassen? Keine Programmierung nach IEC ! Danke für Eure Antworten, mfG Wolfgang |
03.09.2007 16:03 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Wolfgang, Wenn ein Meldetext an einem TD200 angezeigt wird, dann wird der dargestellte Text ja im Datenbaustein der S7-200 gelesen. Dies passiert dynamisch und der Text kann auch im Anwenderprogramm dynamisch verändert werden. Dazu ist es notwendig, den Wert des Zählerstandes in einen String umzuwandeln, und diesen String dann an die richtige Adresse (des entsprechenden Meldungstextes) im Datenbaustein hinzukopieren. Als Vorlage oder zur Hilfe: Mit solchen Eingriffen ist zb. auch ein Lauftext mit einem TD-200 möglich. Diesen gibt es als zum Download als Vorlage in einem Applikationsbeispiel. Da kannst Du Dir anschauen wie sowas aufgebaut werden kann und dann die Applikation nach Deinen Anfordernissen anpassen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1947674 mfG... |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 03.09.2007 16:25 |
|
Folgen Sie uns auf