09.04.2014 16:52 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Wir haben eine Rundachse, die bisher nurals Spindel lief. Bei der jetzigen Anwendung müssen wir allerdings zum Werkzeugwechsel die Achse auf einen definierten Winkel stellen. Der Motor hat aber nur einen Inkrementalgeber, d.h. nach jedem Aus-Ein muss neu referenziert werden. Ziel ist aber die Achse an eine definierte Position tippen und dann den Referenzpunkt setzen. Wenn die Maschine ausgeschaltet wird und die Achse nicht verdreht wird, stimmt ja die Position nach dem Einschalten noch. Das heißt ein Referenzieren ist nicht erforderlich. Wenn ich jetzt einen separaten Nocken hätte, könnte ich ja nach dem Einschalten eine automatische Referenzfahrt anstoßen. - Hab ich leider nicht. Wir haben das früher bei der Powerline schon mal realisiert, kann mich aber nicht mehr erinnern, was wir an welchen Maschinendaten eingestellt hatten. Wie krieg ich das bei der SolutionLine hin? |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
10.04.2014 08:40 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Das mit dem MD34210 = 3 haben wir auch schon probiert, aber der SPOS läuft dann nicht. Das mit dem Nocken MD34000 =0 haben wir versucht, aber bei der Übersetzung 34:38 ist die Spindel und die Nullmarke des Gebers nicht immer am gleichen Punkt => Bei jeder Umdrehung verschiebt sich das um ca. 38°. Also brauche ich eine Kontrolle von außen. Was unsere Mechaniker aber leider vergessen haben. |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 10.04.2014 08:43Rechtschreibfehler behoben --- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
11.04.2014 12:06 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Wir haben die Situation jetzt ganz unsportlich gelöst: Der Bediener tippt die Spindel in diesem speziellen Fall auf eine definierte Position und trägt in einem Bedienbild den abgelesenen Wert als Korrekturwert ein. Im NC-Programm wird dieser Wert dann entsprechend verrechnet und bleibt dann solange gültig bis die Maschine wieder ausgeschaltet wird. => Es wäre ja so einfach gewesen einen Motor mit Absolutwertgeber einzubauen. Schönes Wochenende |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf