Industry Online Support
Technical Forum
10.01.2014 12:33 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, Ich bin mir jetzt auch nicht mehrganz sicher, ob das vor dem Update 3 ging, mit der Version gehts auf jeden fall nicht, da hast du recht... Wenn die Funktion vorher da war, würde ich dir empfehlen einen Support Request zu starten, die kümmern sich dann um solche Probleme. K!ke |
28.04.2014 16:31 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, ist es denn möglich Kommentare oder Variablennamen auszugeben? |
Folgen Sie uns auf