Industry Online Support
Technical Forum
28.04.2014 06:37 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier noch die Datei.
DateianhangDrucksollwertverstellung über Taster.zip (75 Downloads) |
29.04.2014 16:08 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo SiMi90, gehe doch mal auf folgende Seite: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23753479 Dort findest Du ein Programm, das den Druck über die Motordrehzahl einer Pumpe regelt. Eventuell kannst Du die Spannung, mit der die LOGO! den SINAMICS ansteuert, benutzen um das Ventil anzusteuern. Am LOGO! TD kannst Du den Sollwert verstellen. Das Programm anpassen müßtest Du allerdings selbst ;-) Viel Erfolg! |
Folgen Sie uns auf