11.05.2014 22:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo jeepwrangler! Im Forum gibt es schon zahlreiche Themen zur Einstellung von Wertenüber Taster! Mal ganz abgesehen vom Edit über Cursor und Display was ersteinmal die einfachste Form wäre! Im Anhang mal ein Beispiel aus früheren Themen! DateianhangTemperatur mit Tasten 2.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 11.05.2014 22:06 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.05.2014 14:31 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti! Habe deine Tipps mal umgesetzt. Anbei der letzte Stand meines Programmes. Für eine komfortable Werteänderung fehlt mir noch der Durchblick. LG Robert DateianhangSlider05.zip (110 Downloads) |
12.05.2014 18:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab es jetzt mal mit den Cursortasten programmiert, damit du sehen kannst was möglich ist. Du kannst die Werte jetzt einstellen, aber verknüpft sind sie noch nicht, das hole ich noch nach! Hab nur gerade etwas Stress mit meinem Herd! DateianhangSlider05.zip (55 Downloads) |
12.05.2014 19:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
So, der Herd läuft wieder und das Progi ist auch angepasst! Mit der Cursortaste für rechts blätterst du das Menü durch. Im jeweiligen menü kannst du den Zählerwert mit den beiden Cursortasten Auf/Ab verändern. Drückst du länger als 2s auf eine der beiden Tasten, ändert sich der Wert selbsständig schnell! Die Zählerwerte werden per Verweis an die einzelnen Zeitglieder übergeben. Dort und in den Textbausteinen mußt du ggf. noch den Wertebereich anpassen! Viel Spaß beim Test! Falls es Fragen gibt, gern hier! PS:Bedanken und bewerten geht auch rechts oben! DateianhangSlider05 fertig.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.05.2014 19:30 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
ES MUSS SEIN! motmonti, du bist mein Held. Liebe Grüße aus der Steiermark Robert |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf