Industry Online Support
Technical Forum
27.08.2007 12:30 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi, wie schon hier gepostet (-> /tf/WW/de/Posts/11530#49692) bin ich gerade auf der Suche nach Informationen zur PPI Schnittstelle und dem Protokoll. Ziel ist es herauszufinden, ob man und was genau man von einer Sinamics S120 über die PPI/serielle Schnittstelle ansteuern kann. Gibt es Unterlagen zur Schnittstelle an der S7 200, die mir weiterhelfen könnten? CU! |
09.09.2007 18:37 | |
Beiträge: 25 Bewertung:
|
@STA Praktikant Hallo! Hast Du schon eine Lösung gefunden? Danke Mike |
13.09.2007 08:33 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi, ich hatte ein paar Tage Urlaub und habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Werde heute wohl weiter testen. |
Folgen Sie uns auf