07.05.2014 19:49 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
wird gemacht. |
25.05.2014 12:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal ein Beispiel für die Analogwertausblendung! Die Rampe ist so eingestellt, das sie nach Anlauf der Logo auf Stufe 1 mit 1V hochläuft. Solange dieser Hochlauf nicht abgeschlossen ist, wird über den Schwellwertschalter und den MUX immer 1V an den Analogausgang aangelegt. Ist der Hohlauf auf stufe 1 beendet, wird der aktuelle Wert ausgegeben. Liegt der Rampenwert zwischen 1,25 und 1,35, so wird über den zweiten Schwellwertschalter und den MUX ständig 1,35 an den Ausgang übergeben. DateianhangAnalogwertausblendung.zip (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.05.2014 17:09 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Danke, werde ich ausprobieren. |
Folgen Sie uns auf