Industry Online Support
Technical Forum
13.09.2007 15:11 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hallo, hab da was entdekt, daß die vieleicht weiterhelfen kann: Bitte poste ob das läuft ist bestimmt auch für andere Interessant. Gruss Helmut Dateianhanggraycode.zip (382 Downloads) |
14.09.2007 19:29 | |
Beigetreten: 23.09.2005 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 4348 Bewertung: (1446) |
Hallo, Schauen Sie der FAQ http://support.automation.siemens.com/BR/view/en/6198414an. Ich glaube der FAQIhnen helfen zu können. |
Denilson Pegaia |
|
15.09.2007 16:45 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, die Bausteine aus der FAQ dürften in einer S7-200 wenig hilfreich sein. Ich hab jetzt nicht in die angehängte zum geschaut. Aber ich habe einen GRAY -> DUAL für die S7-200. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
19.09.2007 08:07 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hallo, der Anhang meiner letzten Antwort enthälteine Bib für die S7-200. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf