Industry Online Support
Technical Forum
26.05.2014 15:07 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 11.08.2022 Beiträge: 243 Bewertung: (67) |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur WinAC RTX mit CP1616. Ich habe zwei verschiedene Dokumente gefunden welche irgendwie gegensprüchig sind. Inden technischen Datenzur WinAC RTX 2010 habe ich gelesen das die Schnittstelle 4 (Profinet mit CP1616) nur als IO-Controller und NICHT als IO-Device verwendet werden kann. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44388946/td In den technischen Daten des CP1616 allerdings steht, stehen die Leistungsdaten für den Betrieb als IO-Device. Welche Aussage ist denn nun richtig? beschde Grüße, bigfoot |
Folgen Sie uns auf