27.05.2014 17:40 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin auch ein ganz Neuer Logo Tester und komme nicht mehr weiter. Ich hab mich schon Tage lang durch dieses, wo ich sagen muß, sehr interessantes und hilfreiches Forum gelesen und gesucht... auch oft fündig geworden. Hiermit möcht ich mich bei allen Aktiven mal Bedanken ich hab mir hier aus dem Forum das zusammen gestrickt, wo ich denke, das ist meine Richtung, wo ich hinmöchte.... Folgendes würde ich gerne realisieren wollen: - Temperaturmessung und deren Augabe OK als IT im Display - Soll Temperatureinstellung OK als ST im Display und Werte lassen sich einstellen wie gewünscht - in Abhängigkeit der Solltemperatur drehen sich Q1/Q2 (Stellmotoren) um die gewünscht Isttemperatur an die eingestellte Solltemperatur anzugleichen.... wo liegt mein Fehler, da sich Q2 nur bei ca 0,63 °C ansprechen läßt? Ansonsten nur Q1... Oder hat jemand einen anderen WEG, ich geh gerne mit DateianhangTEMP_Regelung - V3.zip (131 Downloads) |
27.05.2014 18:26 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
So wie mit meinen Änderungen, machen wenigstens die Ausgänge was sie sollen! Habe auch mal ein paar meiner Meinung nach überflüssige Teile entfernt. Den Zeichensatz für die Textdarstellung würde ich allerdings noch anpassen, da so mehr Zeichen in eine Zeile passen! Das geht unter Datei>Einstellungen für Meldetext! Verriegelung usw. fehlen allerdings noch! DateianhangTEMP_Regelung - V32.zip (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 27.05.2014 18:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2014 20:00 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier noch das Programm.
DateianhangTEMP_Regelung - V4 (190B).zip (127 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2014 20:07 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallomotmonti Vielen Dank erst mal.... Ich sah glaub ich heute Nacht um 3 den Wald vor lauter Bäume nicht. Jetzt funktionierts... Und für die Anmerkungen. Gruß Henning
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2014 20:10 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo190B auch Dir für Deinen Vorschlag und Verbesserung einen lieben Dank... Muss ich mir in aller Ruhe zu gemühte führen. Denk fast das kommt noch näher... Gruß Hennning P.s.: muss mal dran
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2014 20:11 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
das war mein Weg, aus Sammlungen hier... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf