(0)| 02.06.2014 09:56 | |
|
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 08.01.2026 Beiträge: 497 Bewertung:
|
Hallo ist es möglich einen Windows7 64 bit PC als NTP Client und Server zu betreiben. Habe versucht diesen FAQ zu realisieren. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22144502 NTP Client am Terminalbus funktioniert, das weiterreichen als NTP Server auf dem Anlagenbus funktioniert nicht. |
|
Viele Grüße |
|
| 02.06.2014 16:47 | |
|
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 08.01.2026 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hallo, ist die Firewall richtig konfiguriert? Die Firewall muß für die Clientanfragen korrekt konfiguriert sein da diese von außen kommen. Ansonsten zum Testen einfach mal ausschalten. Vielleicht hilft auch der Beitrag aus der Microsoft KB http://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc773263(v=ws.10).aspx Grüße avoss |
Folgen Sie uns auf