31.05.2014 18:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Du meinst die 1200er CPU? Ja, die werden ab der ersten bis zur aktuellen FW unterstützt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.06.2014 12:02 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, wenn Sie umgekehrt die Firmware hochrüsten wollen oder müssen, sind hier Grenzen gesetzt. In einigen Fällen müssen Sie die Hardware wechseln. Informationen finden Sie im folgenden FAQ (Link): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/82140966 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf