04.06.2014 19:28 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung:
|
wie sieht den deine Hardwareprojektierung aus ? |
05.06.2014 07:02 | |
Beigetreten: 04.06.2014 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, wie gewünscht die HW-Konfig. Grüße |
05.06.2014 07:55 | |
Beigetreten: 19.03.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 594 Bewertung:
|
Wenn du in der Hardware Ansicht online gehst wird die MPP da erkannt ? Adresse der MPP Der S1 steht bei Auslieferung auf 192 -> XXX.XXX.XXX.192 Hast du den S1 auf 239 eingestellt ? Link zum Handbuch https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=20292395787&TopicId= |
Folgen Sie uns auf