Industry Online Support
Technical Forum
04.06.2014 18:46 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 85 Bewertung: (6) |
Hallo zusammen, ich versuche, in WinCC Flex 2008 SP3 Bildbausteine ("Faceplates") mit einer Meldeanzeige zu erstellen, im Endeffekt abgewandelte Bausteine aus diesen Siemens-Beispielen https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=36435784&caller=view Das funktioniert problemlos mit in WinCC Flex projektierten Bitmeldungen; ich nutze aber eigentlich nur noch Meldungen nach dem Alarm-S-Verfahren. Das funktioniert aber nicht. Wenn ich die Meldeanzeige in den Bildbaustein einfüge, wird mir unter "Allgemein"auch die Auswahl "S7 Meldung" und "S7 Warnung" nicht angezeigt. Kann es sein, dass die Meldeanzeige in Bildbausteinen nur eine eingeschränkte Funktionalität hat? In der Dokumentation habe ich dazu nichts gefunden... Oder hat jemand eine Meldeanzeige in Bildbausteinen schon mit Alarm-S-Meldungen realisiert? Danke und Grüsse mescalar |
Folgen Sie uns auf